I recieved a question from one of our customers regarding the shield connectors on the XMD-Drives. I'll just paste it here.
Zur Zeit installieren wir das erste Mal die ctrlX DRIVE Komponenten von Bosch Rexroth bei uns im Schaltschrankbau. Zum Großteil wird dabei der Reglertyp XMD*-W2323-… eingesetzt. Dieser verfügt über ein kleines Abschirmblech direkt am Motorstecker, an dem die Leitungsabschirmung des Motorkabels abgefangen wird. Für die größeren Regler ab XMD*-W5454-… oder XMD*-W0054 gibt es laut Bedienungsanleitung unter Zubehör einen extra Schirmanschluss (XAS2). Meine Frage ist, ob man diesen spezifischen Schirmanschluss (XAS2) stets dann nutzen muss, wenn man einen Regler dieser Größenordnung (XMD*-W5454-… oder XMD*-W0054 oder größer) verbaut?, oder ob es daneben auch die Möglichkeit eines Schirmanschlusses integriert am Motorstecker gibt?, ähnlich wie bei den kleineren Baugrößen. Â
Feel free to answer in English or German. Thanks for the support!
Â
Translation into English:
We are currently installing the Bosch Rexroth ctrlX DRIVE components in our control cabinet for the first time. The XMD*-W2323-... controller type is used for the most part. This has a small shielding plate directly on the motor connector, on which the cable shielding of the motor cable is intercepted. For the larger controllers from XMD*-W5454-... or XMD*-W0054 onwards, there is an extra shield connection (XAS2) under accessories, according to the operating instructions. My question is whether you always have to use this specific shield connection (XAS2) when you install a controller of this size (XMD*-W5454-... or XMD*-W0054 or larger), or whether there is also the possibility of an integrated shield connection on the motor connector, similar to the smaller sizes.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)